This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5209:VIN 启动请求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058872/tl5209-vin-startup-request

器件型号:TL5209

大家好、

我有一位客户希望在  TL5209中进行设计并提出电压启动请求。

系统启动时、输入电压将为2.8V、因此他们想知道 TL5209是否可以满足其请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我有点困惑、因为您提出的问题是什么。

    您是否想了解 TL5209在尚未启用时是否可以施加2.8V 电压? 如果是、则器件将具有0V 输出、但不会因导通 BJT 关闭而损坏、这对于器件是安全操作。

    如果客户正在寻找器件的启动行为并且具有严格的时序要求、则在数据表图32至35中定义器件的启动行为。

    如果他们在寻找启动时的最小工作电压、那么2.8V 是可以的。 在假设其 Vout 和 Iout 使其不受压降影响的情况下、该器件不包含 UVLO、因此不存在启动故障问题。

    如果不是其中一种情况、您能否 展开您的问题并让我知道您的"电压启动请求"是指什么?

    此致、

    John