This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004H:BQ2004HSN ESD 敏感度

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058852/bq2004h-bq2004hsn-esd-sensitivity

器件型号:BQ2004H

您好!

你好。 请帮助确认 BQ2004HSN 是否对 ESD 敏感。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我找不到该器件的 ESD 额定值。 但是、我会始终避免 ESD 事件、请小心地保持在器件的绝对最大额定值范围内。

    从数据表中可以看出、"如果超过绝对最大额定值、可能会造成器件永久损坏。 功能运行应该被限制在这个数据表中详细说明的建议直流运行条件。 长时间暴露在超出运行限制的条件下可能会影响器件的可靠性。"

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。