This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25700A:为什么 BQ25700A 在初始上电期间开始充电?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25703A, BQ25713, BQ25710, BQ25720, BQ25730, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058906/faq-bq25700a-why-does-bq25700a-start-charging-during-initial-power-on

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ25713BQ25710BQ25720BQ25730BQ25723

当电池电压为零或完全耗尽时、需要主机对其进行充电、但有时主机会关闭电池。 BQ25700A 具有自动唤醒功能、可解决这种情况。 BQ25700A 将在30分钟内自动启用128mA 充电电流。 当电池充电至高于最小系统电压时、充电将终止、AUTO_WAKEUP_EN 位复位为低电平。

对于 BQ25700A/BQ25703A 和 BQ25710/BQ25713、AUTO_WAKEUP_EN 位的默认设置为1。

对于 BQ25720/BQ25723和 BQ25730、AUTO_WAKEUP_EN 位的默认设置为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为它对您有所帮助、请单击"类似"。