This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25700A:上电后、主机可以多久向降压/升压充电器写入一次?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058901/faq-bq25700a-how-soon-could-the-host-write-to-the-buck-boost-charger-after-power-on

器件型号:BQ25700A

当一个输入源插入时、充电器检查输入源电压以打开 LDO 和所有偏置电路。 它在转换器启动之前设置输入电流限制。

直流电源的上电顺序如下:

  1. 在 VBUS 高于 VVBUS_Conven 后50ms、启用6V LDO、并且 CHRG_OK 变为高电平
  2. 输入电压和电流限制设置
  3. 电池配置
  4. VBUS 高于 VVBUS_Conven 150ms 后、转换器加电。

建议在向充电器发送新的寄存器值之前等待200ms。