This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912输入电压要求

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TPS7A94, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058786/lp5912-lp5912-input-voltage-requirements

器件型号:LP5912
主题中讨论的其他器件: TPS7A94TPS7A90

您好!

我目前正在采购 LDO 芯片、以便从3.7V (标称值)锂聚合物电池获取输入电源。

我正在使用一个低噪声(为运算放大器供电等)、3.3V 输出芯片、输出能力至少为0.5A。 无需使能引脚(但会很有用)。

最初、我将搜索范围缩小到了 LP5912 (当然是3.3V 固定输出版本)。

但是、数据表中有一条我觉得很困惑的陈述...

"10电源建议此器件设计用于在1.6V 至6.5V 的输入电源电压范围内运行。输入电源必须经过良好调节且无杂散噪声。 µF 确保 LP5912输出电压得到良好调节且动态性能达到最佳状态、输入电源必须至少为 VOUT + 0.5V。IN 引脚的1cm 范围内需要最小电容值为1 μ F "

但这是低压降稳压器吗? 当然、在输出电压受到影响之前、我应该能够使输入电压处于输出电压的指定压降限制范围内。 这正是数据表中前面的语句所说的内容(如下所示)。

"8.4.2最小工作输入电压(VIN) LP5912器件不包含任何专用 UVLO 电路。 在 VIN 至少为1.6V 之前、器件内部电路不能完全正常工作。在 VIN 至少达到1.6V 或(VOUT + VDO)的较大值之前、不会调节输出电压"

如果您对 LiPo 提供的3.3V 电源的低噪声稳压器有任何建议、或者最好对 LP5912的适用性发表任何意见。

非常感谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    正确的方法是、只要输入至少为 VOUT + VDO、输出电压就不会下降。 然而、PSRR 受压降附近的影响-在压降附近运行会降低有效 PSRR -因此我想这正是这种说法的含义。  

    LP5912有更好的替代方案可实现低噪声性能。 TPS7A90将是一个很好的替代方案、而最佳的替代方案是即将推出的 TPS7A94、它将是明年推出时市场上噪声最低的 LDO (现已提供样片)。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很棒、非常感谢您的回答、我觉得答案是在措辞>>"动态性能是最佳的"中、这意味着它是一个建议、章节标题也是如此... "电源建议"、因此第二个意见非常有用、尤其是考虑到大多数特性图是使用 VIN = VOUT+0.5V 给出的。

    感谢您的澄清和推荐!

    此致、

    肖恩