This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:如何使 LMZ31710的烘烤时间过期?

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058715/lmz31710-how-to-bake-time-expired-lmz31710

器件型号:LMZ31710

我们收到的 LMZ31710RVQT 的封装将车间寿命延长72小时以上、这意味着我们需要在 SMT 之前烘烤。
LMZ31710RVQT 的 MSL 级别为3级、其厚度介于2.0mm 和4.5mm 之间。 根据 J-STD-033D 的表4-1、可能存在多种烘烤条件:
条件1:125+10/-0度、RH 低于5%、烘烤时间至少为48小时;
条件2:40+5/-0度、RH 低于5%、烘烤时间至少为79天;
我们更喜欢条件1以节省烘烤时间、但我们的产品是采用卷带封装的 LMZ31710RVQT。

因此、我们需要确认两个问题:
Q1:我们能否将原始卷带包装放入烧杯中、并在条件1 (125+10/-0度、RH 低于5%)下烘烤?
如果卷带包装无法承受125度的温度、您建议减少烘烤时间是什么?
Q2:TI 是否有任何有关 LMZ31710RVQT 烘烤条件的特殊请求、或者仅在上述条件之后仍可以继续进行烘烤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您将需要从胶带上取下 IC 并单独烘烤 IC、因为胶带最高可承受45°C 的温度

    2) 2)您提到的表也适用于 LMZ31710。

    此致、

    Yitzhak Bolurian