This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:TPS5420 ENA 引脚设计

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058640/tps5420-tps5420-ena-pin-design

器件型号:TPS5420

我要在 ENA 引脚上添加一个电容器(0.01uF)来通过 EMC 浪涌测试。

通过在 ENA 引脚上添加电容器、我应该注意到任何暗示吗?

我应该使用的电容器的额定电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundi、

    您是否有其他元件连接到 ENA 引脚? 还是仅使用0.01uF 电容器?

    B R

    Andy