This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:电流限制调节

Guru**** 2508775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058637/lm2673-current-limit-adjust

器件型号:LM2673

数据表建议 Iadj > 1A。 但我们使用37.4K、1%电阻器配置了0.99A。 您能不能指定预期会出现什么问题、也可以使用0.99A。 最大平均负载电流为0.4A。 输入电压调节为15V、输出电压为12V。 电感为33uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harey、

    可以将限值设置为0.99A、这相当于 LM2673的1A。

    B R

    Andy