This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:输出电压运行

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132354/tps62868-vout-operation

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件:TPS62865

大家好、

您能帮助我了解启动序列和 VOUT 设置的工作原理吗?

数据表指出、在启动期间、器件会设置内部基准电压、并通过连接到 VSET/VID 引脚的电阻器确定启动输出电压。 然后、在斜升期间、输出电压首先斜升至启动输出电压、然后在 I2C 接口命令更改输出寄存器的值时斜升或斜降至新值。

如果我不使用 I2C,Vout 是否会由 VSET/VID 的电阻器保持?

例如、如果我希望在启动期间输出0.3V~ 0.5V、则将一个电阻器=133K Ω 连接到 VSET/VID、然后 Vout=0.5*1.00V =0.5V。 对吧?

然后在启动后 、VSET/VID:电阻器= 133K Ω 至 GND。 Vout 仍=0.5V?

那么、如果我要 通过 DVS 将输出更改为0.3V、那么我如何在没有 I2C 的情况下做到这一点? 我知道  VID 引脚在 H 时必须为0.84V、在低电平时必须为0.4V 才能切换寄存器、但我不理解表8-6和表8-7。 你可以帮帮我吗?

非常感谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    启动后、该器件会调节至 Vout 1或2寄存器中的电压。  第8.4.4节说明了 VID 引脚如何在 Vout 1和 Vout 2之间进行选择。

    如果您不使用 I2C 总线、则器件将仅输出这些电压。  启动后更改 VSET 电阻器对 Vout 没有影响。

    我们还提供 TPS62865、它具有传统的 FB 引脚、而不是 I2C。

    这有帮助吗?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    [引用 userid="10396" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1132354/tps62868-Vout-operation/4201057#4201057"]如果不使用 I2C 总线、则器件将仅输出这些电压。  启动后更改 VSET 电阻器对 Vout 没有影响。[/引述]

    如果在启动后更改 VSET 电阻器对 Vout 没有影响、那么如何实现动态电压调节?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    D/S 的第1页显示:...通过 I2C 进行动态电压调节(DVS)

    您需要使用 I2C 来动态调节输出电压。  您是否有不同的方法想要更改电压?

    我的白皮书的第6页讨论了 VSET 电阻器和 R2D 转换器将电压设置为一个值: www.ti.com/.../slyy180.pdf

    Chris