This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:USB2ANY 在线 GUI9无法检测 EVM

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, USB2ANY, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132358/bq25731evm-usb2any-online-gui9-fails-to-detect-evm

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQSTUDIOEV2400

您好:

我想知道我们关于 USB2ANY 在线 GUI 无法连接到 BQ25731EVM 的报告是否已从队列中删除!

我们陷入困境:没有连接就无法测试任何内容。

希望问题得到迅速解决。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    可以通过以下链接在本地下载 GUI 以供离线使用。 此链接显示了 GUI 的多个版本。  您可以  下载 GUI 的当前版本(1.4.3)以供离线使用、如下面的屏幕截图所示:

    https://dev.ti.com/gallery/info/BatteryChargers/ticharger_gui/

    我将关闭另一个线程、因为它是重复的。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger

    链接后:它将带您进入具有各种 GUI 选项的不同屏幕。 下载了修订版1、43、并完成了安装。

    然后、为了启动 GUI、我们在 textas_instrumement 文件夹 prog 文件中查找了一些 exe 文件、您会发现它只有1个文件:卸载!

    好的、假设让我们卸载。 选择更多最近的 GUI。

    完全一样的东西……大约2小时后(慢交通)

    因此、这里缺少一些东西...

    帮助!

    如果有人给我们"诀窍"、我会感激的!

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    请下载 USB2ANY Explorer 并按照以下用户指南操作。  

    www.ti.com/.../USB2ANY

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger 您好:

    执行了所有这些操作。 供参考:USB2ANY 实际上没有要执行的任何步骤、但用户必须猜测要执行的操作。 我猜、同时按下按钮 BSL1并将 USB 连接到 PC 后。 它确实开始升级固件。

    之后会出现一个屏幕。 那么、什么呢?

    我猜:打开3.3V/5V 电源>

    您应该何时从 BMS 运行 BQ25731xxx.bqz exe?

    我猜可能会重新运行已安装的 BMS。 最终、结果相同。 请参阅随附的屏幕截图。  

    在线 GUI? 哪一个?以及按什么顺序运行?e2e.ti.com/.../dev_5F00_ack_5F00_err.pptx

    您是否有人稍后可以举行团队会议或缩放...明天早上的 CA 时间?

    我们连续7天停滞不前!

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    如前所述、BQStudio GUI 适用于 EV2400、但不支持 USB2ANY。  

    另一方面、TI 充电器 GUI 支持 USB2ANY。 TI 充电器 GUI 不需要 BQZ 文件。  

    https://www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI

    从您随附的 PPT 中、我看到 USB2ANY 盒被检测到并且运行良好。 下一步是打开 TI 充电器 GUI 并将其与 USB2ANY 结合使用。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger 您好:

    是的:最后。 明白了。 充电器 GUI。

    现在、"简单"的任务是开始计算 ol'时间填充"寄存器条目、代码等。

    感谢您的耐心等待。

    -r