This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:针对 TPS79901DDCR 使用外部 Vbias 的方法

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14, TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132534/tps799-approach-of-using-external-vbias-for-tps79901ddcr

器件型号:TPS799
主题中讨论的其他器件:TPS7A14

您好!

我有一个设计、在该设计中、我使用 TPS79901DDCR 从1.5V 为 ADC 生成1.2V 电压

1.5v 直流/直流转换器直接采用12v 轨作为输入、这超出了 VBIAS 的限制  

我可以从备用电源轨获取 VBIAS 吗? 请告诉我这种做法是否会有任何问题

我的2.5V 偏置电压来自如下所示的直流/直流电源轨、这是一种直流/直流输出、用于为直流/直流电源生成1.8V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我在原理图中看到您使用的是 TPS7A14、而不是 TPS799、TPS799没有偏置轨、因此我想我正在查看 TPS7A14中的正确器件、如果我错了、请更正我的错误、

    对于该特定器件、偏置的12V 电压轨过高、在推荐的工作条件下、电压为2.2V 或 Vout +1.4V、您需要偏置电压轨上的电压至少为2.6V、最大为5.5V。

    在您的电流配置中、VBIAS 的工作电压比建议的低100mV、是否有任何方法可以将其升高、或者如果您的电源轨介于2.6V - 5.5V 之间?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我没有详细了解数据表中的要点"大于2.2或 VOUT (NOM)+ 1.4"  

    我有一个5V 电源轨用于替代用途、我将其用于偏置电压。

    我希望可以使用独立于输入的替代电源轨、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    是的、建议将偏置电源轨作为与输入电源轨分开的电源轨、利用5V 电源轨即可使器件正常运行。

    此致、

    John