This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何在不使用 EV2400的情况下写入化学成分 ID

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132834/bq34z100-g1-how-to-write-the-chemistry-id-without-using-ev2400

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我之前被教过如何在没有 BQSTUDIO 的情况下编写黄金映像文件。  
请参阅 、BQ34Z100-G1:如何在不使用 EV2400和 BQStudio 的情况下编写黄金映像文件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。
这次、我想知道是否有方法可以在没有创建黄金映像文件的情况下写入 Chemistry ID。

最棒的
Hirota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirota、

    不可以、除了使用 EV2400和 bqStudio 对不同的 ChemID 进行编程之外、别无其他方法。 本质上、您必须加载黄金映像文件并对新 ChemID 进行编程、然后导出黄金映像。 如果 使用不同的电路板、我建议也重新进行校准。

    此致、
    何塞·库瑟