This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:用于电池组的 BQ25731

Guru**** 2513405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132811/bq25731-bq25731-for-cell-stack

器件型号:BQ25731

您好:

是否可以将芯片设置为自动检测1至6之间的电池组?

如果这是由 VDDA 的姐妹分频器设置的,则可以认为 具有此芯片的充电器只能用于堆栈预设。

这将对芯片的功能及其所有功能造成巨大损失。

是否可以动态地让芯片固件算法确定堆栈电压-包括通过蓝牙输入? 这是否包括要添加的大量模拟接口电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    电池节数仅通过在启动时检测 CELL_BATPRESZ 引脚上的电压来确定。 可在启动后通过寄存器写入来修改 ChargeVoltage 和 VSYS_MIN。

    下面是 CELL_BATPRESZ 上的电压阈值、用于确定电池节数。

    谢谢、

    Khalid