This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3020:TI Fusion 数字电源设计器中的 ADC 参考

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3020, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132827/ucd3020-adc-reference-in-ti-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD3020
主题中讨论的其他器件: UCD90320

你(们)好

外部 ADC 基准电压有什么作用?

它是否与电流引脚相关?

这意味着电流引脚不能接受高于3.0V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、这真的是一个 UCD90320问题。  虽然我熟悉 UCD3020、但我无法将这些知识转化为 UCD90320、因为引脚分配不同、引脚名称不同、并且我不熟悉的编程  90320. 如有任何疑问,请参阅90320。  我将把这个转发给90320应用工程师。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320可同时支持内部和外部 ADC 基准、从而确定 ADC 可采样的最大电压

    如果您需要监控任何大于基准的电压、则需要使用外部分压器。

    此致

    Yihe