This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:关于引脚 FMA

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131719/ucc27710-about-pin-fma

器件型号:UCC27710
主题中讨论的其他器件: DRV8316

您好、支持团队、

现在 、我们在电路中使用了一些 UCC27710、并希望确认故障风险。

那么、您能否分享有关 UCC27710的引脚故障模式分析(引脚 FMA)?
因为如果预计会出现这种风险、则有必要考虑添加保护电路。

我将此问题与 DRV8316一起发布在另一个主题中、但我将再次为 UCC27710制作单独的主题。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tachibana、

    感谢您对该部件的关注。 由于在美国度假、我们的此设备专家目前不在办公室、将在本周晚些时候回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。
    我很期待收到您的回复。

    最好的 Regads
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:  

    感谢您的参与。 我们没有适用于 UCC27710的引脚 FMA 数据、因为该产品不属于功能安全分类。 请参阅此链接以了解有关功能安全分类的更多信息、并按功能安全类别查找产品: https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie - San、

    感谢你的答复。
    我知道 UCC27710没有引脚 FMA。
    与 UCC27710类似的产品是否有任何有用的 pinFMA?
    我只想提及当引脚相互短路或开路时会发生哪种故障的信息。

    最棒的雷加斯
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、  

    引脚 FMA 公开可用的器件可在我之前共享的同一链接(https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html)中找到。 我查看了列表、我们没有引脚 FMA 可用于非隔离式半桥驱动器、而仅用于隔离式驱动器。 由于隔离式驱动器的内部设计不同、我认为这不是一个很好的参考。   

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie - San、

    我无法在您共享的链接中找到我要查找的产品类别、因此我询问您除了链接之外是否有其他适用于 FMA 的材料。
    如果你没有任何其他可分享的资料,我将在 我的问题没有得到解决的情况下结束我对这个问题的询问。

    最棒的雷加斯
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、  

    您是正确的、我们没有非隔离式半桥驱动器可共享材料。 请告诉我们我们是否可以提供任何其他帮助。

    此致、

    Leslie