This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:基准输出

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132634/tps51200-reference-output

器件型号:TPS51200

您好!

在我们的项目中、我们需要为 DDR3参考引脚以及 MCU DDR_VREF 引脚提供 VREF。

我们不 需要 VTT 电压。

 TPS51200是否 可用于仅为 VREF 轨供电、而 VTT 输出是悬空的?

在这种情况下、VO 输出(VTT 电压)是否只能连接到一个电容器?

此致、

Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我认为应该可以、但最好将 VOSNS 引脚5连接到 GND。 在这种情况下、VTT 引脚为高电平、不会出现不稳定问题。 我将执行一些基准测试并确认功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您的快速回复。

    您曾写信将引脚5连接到 GND。 但引脚5是 VTT 的感应输入。  

    它是否应该连接到引脚3 (VO)?

    VO 是否应具有最小负载、或者是否可以保持它没有任何负载?

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    如果未使用 VTT、则配置如下:

    1-将 VOSNS 引脚连接到 VIN 或 VLODIN。 VOSNS 高电平意味着 VTT 不在闭环中、并且不需要输出电容器

    2 - EN 引脚7可以是高电平或低电平、因为 REFOUT 不受 EN 控制

    3- REFOUT 由 VIN 控制。 如果 VIN 低于 UVLO (典型值2.3V)、则 REFOUT 为0V。 如果 VIN 高于 UVLO、REFOUT 为 VDDQ/2

    如果此主题解答了您的问题、请关闭此主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这非常有帮助。

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我将按解析的方式关闭该线程。 请告诉我进一步的支持。

    此致