您好!
在我们的项目中、我们需要为 DDR3参考引脚以及 MCU DDR_VREF 引脚提供 VREF。
我们不 需要 VTT 电压。
TPS51200是否 可用于仅为 VREF 轨供电、而 VTT 输出是悬空的?
在这种情况下、VO 输出(VTT 电压)是否只能连接到一个电容器?
此致、
Asaf Abraham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Asaf、您好!
如果未使用 VTT、则配置如下:
1-将 VOSNS 引脚连接到 VIN 或 VLODIN。 VOSNS 高电平意味着 VTT 不在闭环中、并且不需要输出电容器
2 - EN 引脚7可以是高电平或低电平、因为 REFOUT 不受 EN 控制
3- REFOUT 由 VIN 控制。 如果 VIN 低于 UVLO (典型值2.3V)、则 REFOUT 为0V。 如果 VIN 高于 UVLO、REFOUT 为 VDDQ/2
如果此主题解答了您的问题、请关闭此主题、并告知我进一步的支持。
此致