This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:使用 CCS V10进行调试

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132849/ucd3138-debug-with-ccs-v10

器件型号:UCD3138

你(们)好

我们的客户正在评估 UCD3138EVM、他们在与 CCS 配合使用时遇到了一些问题。 通过 XDS100V3链路的 JTAG 正常、当它们单击"调试"按钮时、故障如下:

我注意到大多数客户使用器件 GUI 而不是 CCS、您对此问题有什么见解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafeng、我们通常建议客户使用器件 GUI (PMBus)进行下载和调试。 使用器件 GUI 进行调试的一个优势是在代码运行时进行调试。 它不需要停止 CPU。 但对于 JTAG、它需要 CPU 暂停、这对于某些拓扑来说是不好的。

    回到 JTAG、当您说"JTAG via XDS100V3 link is OK"时、您是说"测试连接"正常吗? 如果是、您是否在代码中启用了 JTAG 函数?

    BR、

    徐美