This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:如何使用 BQStudio 为闪存监测计生成黄金映像文件。

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131805/bqstudio-how-to-generate-golden-image-file-for-flash-gauge-using-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件:BQ27Z561、 GPCCHEM

HII、

有没有人能帮助我使用 BQStudio 为闪存电量监测计(监测计 IC - BQ27Z561)生成正确的黄金映像吗?

由于我需要更新化学 ID 和监测计的所有其他参数、我需要生成黄金映像并将其加载到监测计 IC BQ27Z561中、但我不知道如何从 BQStudio 生成正确的黄金映像以及我应该使用哪个文件来实现相同的映像、 因此、您的帮助将会很好。

我需要将校准 后的闪存数据加载到监测计 IC 中以从监测计获取准确的输出数据、因此我认为我需要进行适当的校准并生成黄金映像、因此在将该黄金映像加载到监测计 IC 后、我可以获得准确的输出数据、 如果我错了、请纠正我的问题。

谢谢、  

Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    首先使用 GPCCHEM 工具、以获得良好的化学匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    我会尝试这种方法。