This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:总系统电容是否超过10uF 至47uF 输出电容时出现稳定性问题?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132285/tps62a01-stability-issues-if-total-system-capacitance-exceeds-10-uf-to-47-uf-output-capacitance

器件型号:TPS62A01

你(们)好!

TPS62A01是否可用于为具有大量低 ESR 电容器的 Linux 模块板提供+3V3电源?

数据表第9.2.2.3段"输入和输出电容器选择"中规定、输出电容必须为10uF 至47uF。

我不知道使用了什么反馈系统、以及它是否会在大、低 ESR、分布式输出电容时出现稳定性问题。 如果这不是合适的器件、什么是好的替代器件、为什么?

提前感谢、

Pieter

https://piconomix.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、  

    该器件已经过优化、可在10uF 至47uF 的输出电容范围内工作、如数据表中所述。  

    您是否知道您的应用中的有效输出电容是多少? 如果您可以分享这些数据、我可以在内部与团队确认其绩效。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    应用的有效输出电容为65uF、不包括降压稳压器所需的10uF、因此总共为75uF。

    提前感谢、

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    请让我在内部向团队澄清、我将尽快向您提供反馈。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我与团队进行了检查、根据他们的反馈、75 μ F 电容器在稳定性方面应该是可以接受的。 对于80uF 以上的电容、我们需要查看其性能。 因此、我认为这不会成为您的应用中的问题。

    谢谢!

    此致

    Sneha