This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:损坏的部件

Guru**** 2596045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131710/ev2400-damaged-part

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好、TI 团队、

我最近购买了用于 BQ40Z80 BMS 编程和监控的 EV2400模块、尽管在尝试对其进行少量编程后、我们仍然无法连接。 我意识到 LED 没有亮起、然后继续拆除外壳并测试 TP 点的电压。  

TP1为4.16V、应为5V 正确吗?

不使用 TP2、因此那里没有电压

TP3 0V、其中它应为3.3V

TP4 GND

进一步入侵时、U10芯片明显受损、这是唯一可以清楚看到的受损芯片。 由于 U10芯片而导致整个模块损坏的原因是什么?如果更换、整个板是否会再次正常工作? 是否存在解决此问题的温度?

此致、

Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patryk、

    无法确定是否更换了芯片、它将再次工作。 如果您认为 EV2400已损坏、您可以联系客户服务团队以获取另一个、我们无法在 E2E 上帮助完成该过程。

    此外、BQ40Z80 EVM 具有板载 EV2400、您无需外部 EV2400。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patryk、
    这一切取决于导致故障的条件。 如果存在导致 U10失效的 ESD 损坏、则可能会影响电路板上的其他器件。 如果 U10出现故障并刚刚爆炸、则更换它可能会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    感谢您的回复。

    我将定制 BMS 板与 BQ40Z80搭配使用、因此我需要使用 EV2400来记录芯片中的数据并使用我们所需的功能对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patryk、

    Wyatt 现在已不在办公室、他将在周五返回给您。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patryk、

    我会联系客户支持以报告问题、如果问题以这种方式解决、我们将无法提供更多帮助。 如果测试过程中由于连接不正确而发生这种情况、则我们无法提供其他连接。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Wyatt。 我将负责维护客户支持并解释发生了什么。

    感谢你的帮助。