This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350输出未拉至接近 VCC2

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131961/ucc5350-ucc5350-output-not-pulling-close-to-vcc2

器件型号:UCC5350

您好!

我在这里需要一些帮助、这不是我第一次询问此器件。 如图所示、我为 VCC1和 IN+提供5V 电源、为 VCC2提供20V 电源。 VEE2为-5V。 忽略-3V。

当我探测输出时、我希望输出接近 VCC2、但为什么我在 VCC2引脚5和输出端获得3.2V 的电压? 我已经查看了我的电路;没有漏轨或连接错误、但我仍然不明白为什么我是3.2V。

请在此处提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    很抱歉您在这里遇到困难。  

    R2的值是多少? 您驱动的负载是多少?

    尝试短接 R2并断开负载、以查看您是否按预期获得20V 电压、并让我知道您看到的情况。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    目前、R2的值为1欧姆、因为我没有使用任何负载驱动它。 它旨在为我驱动 SIC MOSFET、但我必须确保在使用它驱动 SIC MOSFET 之前在输出端获得正确的电压。

    即使 R2短路、它现在也会将 VCC2拉至3.2V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道输入和输出是相互隔离的。 如果我正在探测输出、我该如何探测参考输出? VE2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    是的。 您在哪里进行探测?

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    因此、我对 R2短路、我可以在 VCC2处测量20V 电压、但问题是、在输出端、我将获得3.2V 电压。 如果我以 PGND 为基准测量输出、我将获得3.2V 的电压。 原理图上是否有任何地方可以测量参考的输出(引脚6)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我测量与 VCC2 (引脚5)相关的输出(引脚6)、我应该能够看到0V、但我的测量结果显示20V 和-20V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    如果输出不等于 VCC2和 VEE2、那么您很可能在电路板上的某个位置出现短路。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 VCC2处获得20V 电压、在 VEE2处获得-3.5V 电压。 我不明白为什么输出仍然不拉至接近 VCC2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用从隔离器中获取的参考 TP5来探测 VCC2。 我将获得20V、如果我以 VEE2为基准对其进行探测、我将获得-3.5V、但当我以输出为基准进行探测时、它将提供-3.5V。 它就像向下拉至 VEE2一样。

    我已经检查了布局、没有什么像漏轨或连接错误一样、但我仍然不明白为什么它不能升至20V、而是3.5V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    您的输入信号是否在规格范围内? 此 IC 要求输入信号>0.7*VCC1,以便识别高输入条件。  

    如果您的输入逻辑电压在规格范围内、您能否发送更多您的原理图? 我想了解您如何将电源设备连接到我们的驱动程序  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967877/faq-ucc5310-logic-input-characteristics-of-ucc53xx-family

    这是讨论输入逻辑阈值的常见问题解答。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    谢谢、我已经解决了这个问题。