This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:软件是否可以覆盖 SYSOVP 默认设置?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132381/bq25713-can-sysovp-default-setting-be-overridden-by-software

器件型号:BQ25713

您好!

我打算在硬件上使用 BQ25713、此硬件可由两种不同类型的电池供电:
- 3S LiFePo4 (10.0至14.6V)
- 5S 镍氢电池(6.3V 至11.2V)

我的1rst 目的是为2节电池配置 CELL_BATPRESZ 引脚上的电阻分压器、使 MinSysVoltage 为6.14V、MaxChargeVoltage 为8.4V、从而在启动时处于最低电池范围内。
在这种情况下、SYSOVP 设置为12V。

问题是、当我连接最高电池(其标称电压高于 SYSOVP 阈值)时、只要我插入交流适配器、 ChargerStatus 寄存器中的 SYSOVP 位被置位、即使在插入适配器之前通过软件增大 MaxChargeVoltage 和/或 MinSysVoltage 的值、也无法将其清零。

如果无法覆盖 SYSOVP、 那么我想我必须设置3S 硬件配置、在这种情况下、我必须降低 MinSysVoltage、当然也要降低 MaxChargeVoltage 以处理最低电池... 对吧?

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    正确、您不能覆盖该 SYSOVP 设置。 您可以清除故障、但必须先清除 OVP 条件才能清除故障。

    建议将3S 配置设置为并通过软件配置 MinSysVoltage 和 MaxChargeVoltage。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Khalid。