This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:Vblk 压降

Guru**** 2537850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132723/ucc28070-vblk-drop

器件型号:UCC28070

您好!  

我的客户使用 UCC28070。 目前、在90V 交流电压下、从空载到满载(1050W)、PFC Vblk 降至约400V→328V。

它是调整 CAOA 和 CAOB 还是 VAO 引脚的反馈补偿? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您的查询。

    如果没有原理图和设计计算器、很难判断正在发生什么情况。 这种影响是仅在90Vac 还是 在高压线路230Vac 时发生? 那么它可能会达到电流限制、从而导致电压下降。 您可能选择了错误的 Rimo 值。 您可以尝试修复 VAO 上的补偿值。 还要检查栅极脉冲 GDA/GDB。 另请分享设计计算器。

    此致、

    Harish