This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132714/lm25145-lm25145

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM61440

您好!

我在 LM25145中使用电源设计器进行了设计。  我需要12V 输入、3.3V 输出和4A。  我几乎完全复制了原理图、除了在电源设计器中使用了6.8uH 与6uH、我放置了47uF (6.3V)和100uF (6.3V)电容器、这两个陶瓷电容器都是数据表中的说明、您可以在输出端使用低 ESR 电容器。

当我施加电源时、输出看起来几乎像开关节点。 我不想太多地将其打开、因为噪声极大地超过3.3V。  然后我焊接了一个钽电容器(68uF、25V)、电源工作正常。   我移除了 TANT 并替换为另外2个100uF 陶瓷电容器、输出显示了噪声。

我已经检查了所有组件值、认为 CM 安装了错误的值、但它们都很好。  

您是否知道该电路为什么这样做?

 

谢谢、

Johne2e.ti.com/.../PowerSupply.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请使用 LM25145快速入门计算器检查补偿。 如果您有进一步的帮助、请发送文件以供查看。 请注意、对于施加的电压、陶瓷输出电容必须降额。

    PS:3.3V/4A 通常使用具有集成 FET 的转换器、例如 LM61440。 相对于控制器、这是一种更简单/更小的解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需查看 WEBENCH 原理图、Rcomp2和 Ccomp3就会创建一个可抵消输出电容 ESR 零点的极点。 我不知道为什么推荐使用陶瓷输出电容器、但这说明了它与可能具有高 ESR 的钽电容器一起工作的原因。 当为 Cout 使用陶瓷电容器时、Rcomp 应小于1kΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、 LM61440会更简单、但它过去和现在都不可用。  最近、分配会推动设计、也是我之所以选择该器件的原因之一、因为我们可以购买该器件。  许多 TI 器件根本不可用。  我将尝试 RCOMP2小于1K、看看它是如何工作的。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。 也可以使用快速入门计算器查看它的建议。 目标交叉频率可设置为开关频率的~10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我移除了钽电容器、电路板上只有100uf 和47uf 陶瓷电容器。 然后、我将 RCOMP2从 webench 推荐的35.7K 值替换为49.9欧姆、一切开始正常工作。  我有一个板、我将 RT 从10K 更改为39.2K 的 webench 建议、它似乎具有更多的纹波、因此我返回10K、这样就清理了它。   

    我还在阅读有关该器件的另一个论坛问题、您提到47uF 的输入电容器太小、但 Webencch 再次建议这样做。  因此、特定的 webench 设计似乎存在一些问题。

    总之、我已附上 LM25145计算器。 您为什么要为此部件使用特定电子表格?

    如果您可以查看电子表格、看看是否一切正常、我想我们可以关闭它。  虽然我确实炸了两块板(稳压器的输出炸了一些下游器件、甚至 FPGA)、但我想换几块新的板、然后再给它加电、这样我就会充满信心。   

    谢谢!

    John

    e2e.ti.com/.../7026.LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    300kHz 是效率与尺寸之间的良好平衡(1MHz、RT = 10kΩ μ s 似乎过高)。 将电流限制保持在满负载电流的~1.5倍、即6-7A。 环路交叉频率可以是 Fsw 的10%。 只需确保 Cout 及其 ESR 的准确表征、因为这会影响补偿计算。 具体而言、对于3.3V 电压、100uF 和47uF 陶瓷电容应降额(请参阅电容数据表)。

    此致、

    Tim