This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:无电电池启动

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131644/bq25611d-dead-battery-startup

器件型号:BQ25611D

在电池电量耗尽(2.3V)的情况下进行测试时、测得的 VBUS 上升和 VSYS 上升之间的延迟为~760ms。

为什么这种延迟这么长? 是否有机会缩短此时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、  

    由于周一(9/22年9月5日)是一个联邦假日、我们将在周二返回给您。

    感谢您的理解。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、

    正在通过其他渠道支持查询。 现将其视为已结束。

    非常感谢、

    宁。