LM3643_TRANS 仿真原理图用作起点。 修改了 LM3643属性的 PSpice 模型、使其以 IR 模式运行。 输入直流电压源从3.6V 更改为5V。 馈通选通引脚上的脉冲 TH 为 V1=0、V2=3.3、TD=0、TR=10U、Tf=10U、 PW=8m、PER=10m。 仿真修改为运行10ms。 我不确定这两个 LED 的实现方式。 但仿真结果显示、虽然 LM3643模型设置 FL1= FL2=0.7A、但电流 ILED1和 ILED2仅上升到100mA。 请告诉我此电流限制是否由所使用的 LED 模型引起。 我尝试仿真 LM3643以1.4A 的电流驱动两个700mA LED 或仅驱动 LED1。 谢谢你。