This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:使用 PSpice for TI 进行仿真

Guru**** 666060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126139/lm3643-simulation-using-pspice-for-ti

器件型号:LM3643

LM3643_TRANS 仿真原理图用作起点。  修改了 LM3643属性的 PSpice 模型、使其以 IR 模式运行。  输入直流电压源从3.6V 更改为5V。  馈通选通引脚上的脉冲 TH 为 V1=0、V2=3.3、TD=0、TR=10U、Tf=10U、 PW=8m、PER=10m。 仿真修改为运行10ms。 我不确定这两个 LED 的实现方式。 但仿真结果显示、虽然 LM3643模型设置 FL1= FL2=0.7A、但电流 ILED1和 ILED2仅上升到100mA。  请告诉我此电流限制是否由所使用的 LED 模型引起。 我尝试仿真 LM3643以1.4A 的电流驱动两个700mA LED 或仅驱动 LED1。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    您是否会想到共享电感器的波形? 以及如何设置电流限制相关寄存器、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    ICL 配置为2.8A。 请参阅随附的原理图。  我将运行时间设置为20ms、然后看到 LED 电流上升到700mA。 在我将其设置为10ms 之前。 然而、电流上升时间超长、请参阅随附的仿真结果。 但与上升时间相比、下降时间要短得多。 尽管选通占空比为 s16ms、但 LED 电流仅在1.3ms 内保持700mA 的设定电流值。 是否正常或未正确配置变速器模型参数? 当我查看数据表时、它是非常不同的。 还随附了数据表中的红外模式波形。 感谢你的帮助。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    LED 的正向电压是多少? 现在输入电压为5V、根据我的理解、通常情况下、Vf=3V、则需要降压转换器而不是升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有找到可编辑的 LED PSpice 模型、因此我使用了与 TI 仿真示例一起提供的模型。 考虑到大多数 LED 的 Vf 范围为2.8V 至3.4V、我同意 LM3643在通流模式而非升压模式下工作。 波形显示在导通模式下、响应更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    是的、这种模式专门用于在某些 IR 应用中实现更高的响应速度。 您是否想在此分享您的 LM3643应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    感谢你的答复。  我们的应用与仿真原理图中的应用相同。 它不是 IR 应用、因为它驱动的 LED 不是 IR LED。 它是一个白色 LED。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    感谢您提供相关信息。 BTW 是用于手机摄像头的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用于手机摄像头。 它用于扫描仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、您是否对 IR 模式下的延迟仿真结果有任何更新? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    请允许我下载此模型并了解其工作原理。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    请按照以下配置操作。  

    为了提高 LM3643的性能、建议应用一个 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、您是否想分享 LM3643的应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  它用于驱动额定电流为1.5A 的大功率 LED。 确切的原理图如图所示。    

     它尝试通过选通信号的占空比来控制 LED 导通时间。  LED1 IN 设置为电流1.4A、LED2设置为不使用。  但当 Strobe 信号脉冲时、会显示 OVP 错误。 进行仿真以查看其输出电压电平。   我修改了仿真以仅打开 LED1。 它如下所示、   

    仿真结果如上所示。 在某种程度上、根据仿真结果、未观察到超过5V 的输出电压。  是连续选通驱动它吗? 如果是、连续闪存模式下的最大驱动电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    OVP 的最小阈值为4.86V。 可以触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    这是否意味着 LM3643实际上无法与5VDC 输入配合使用? 当我将源 V14从3.6V 更改为5V 时、Vout 始终上升到5V、这始终超过最小 OVP 阈值4.86V。  您能否告诉我如何配置 LM3643仿真模型以便与5VDC 电源配合使用?  LM3643数据表显示其输入电压范围为2.5V 至5.5V。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    您是否有关于 OVP 规格以及如何避免该规格的更多信息?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    根据我一侧的仿真结果、当输入处于5V-5.5V 范围内时、输出电压将达到 OVP 点、但由于这是已恢复故障、我不会看到仿真对调光电流的影响很大。