This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:请推荐 HV (180V)解决方案。

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129935/lm5143-please-recommend-a-hv-180v-solution

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: UCC27714

你(们)好

我的客户希望使用以下规格进行设计。

规格:输入: 直流100~180V

     输出:50V 15A


他们希望将其作为降压类型来实现、但由于输入电压较高、因此没有合适的 IC。

那么、我想将 LM5143与栅极驱动器(UCC27714)配合使用、这是可行的吗?

我想、如果他们使用 UCC27714、则 LM5143的 SW2引脚没有输入、那么您怎么看?

如果您有任何其他解决方案、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、使用外部栅极驱动器可能会实现这一目标。 假设未连接 SW、则会删除自适应死区时间功能和二极管仿真模式的过零检测。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    1. 如果不使用 SW 引脚、该怎么办? (例如开路、GND 连接...)

     输出为50V 150A。

      我认为单个 LM5133 是不够的、因此我将并行使用8。

      查看数据表、 使用下面的两个交错、那么我是否可以像这样并行使用八个?

      或者是否有其他方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    8个相位并联是可以的、但您需要一个适当移相的外部时钟源来驱动每个相位。 将 SW 连接到 GND、并使用 LO 和 HO 来驱动栅极驱动器输入。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它通常通过 MCU 提供外部时钟信号吗?
    您是否有任何相关的应用手册?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、是的、您可以使用 MCU 生成所需的相移信号。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有任何相关的技术参考 资料?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是真的、David。 这更多是 MCU 供应商的问题。 相移信号也可以通过逻辑电路生成。