This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:OTG 电压转换压摆率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132526/bq25713-otg-voltage-transition-slew-rate

器件型号:BQ25713

大家好、

我在数据表中看到,在9.1中有以下说明  

" OTG 输出电压转换率可配置、符合 USB 电力输送3.0 PPS 规范。  "  

但我看不到如何更改 OTG 电压压压摆率、因为我找不到这样的寄存器。 请帮助添加您的意见。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好的、

    我也不知道有任何寄存器可以调整压摆率。 根据测试结果、OTG 压摆率大约为2.5V/ms、这在器件内部是固定的。 如果您需要进一步调整压摆率、可以手动发送 OTG_VOLTAGE、其分辨率为8mV。  

    此致、

    老虎