This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:与电量监测计一起使用时、NTC 连接

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130962/bq25180-ntc-connection-when-used-with-fuel-gauge

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ27220

我们将 BQ25180与 BQ27220电量监测计搭配使用。 该电池组具有一个 NTC 和一个内部 PCM、用于管理超出规格的情况。

NTC 应连接到哪个器件? 通常情况下、我会将其连接到充电器、以防止在过热或低温下对电池组充电。 但是、由于电池组具有可(我认为)管理过热和欠温的 PCM、它是否应该连接到 BQ27220上的 BIN 以提高监测精度?

因此、有两个问题:

1) 1)如果 PCM 保护电池组免受过热/欠温的影响、则 NTC 应连接到哪里?

2) 2)如果 PCM 无法(充分)防止过热/欠温、NTC 应连接到哪里?

谢谢!
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我在 BQ27220上看不到任何有关根据电池温度调节充电电流的信息。 如果您没有找到充电电流/充电电压根据电池温度进行调节的功能(BQ25180具有此功能)、则可以将其连接到 BQ27220。

    否则、您需要将其连接到 BQ25180、BQ25180将根据电池温度调节充电电流。

    如果 PCM 能够以类似的方式保护电池组(例如 JEITA 或热/冷禁用)、则我们可以将其连接到 BQ27220。

    如果在软件中、您能够更准确地从 BQ27220读取电池温度并降低充电电流和充电电压、那么连接到 BQ27220即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请您说明什么是 PCM 吗? 您是指内部保护板吗?  

    BQ27220具有可用于感测电池温度的内部温度传感器。 因此、您可以将 NTC 连接到 BQ25180以获得特定的充电曲线、例如用于电池温度监测的 JEITA、而不考虑 PCM 欠温/过温保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM:是、在电池组上提供 OVP/UVP/OC 保护。 充电器距离电池组至少几英寸、因此使用充电器的温度传感器可能会有问题。 但最好在充电器上安装 NTC、而不是在电量监测计上安装;Sager。 谢谢!