This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:数据表中的表2

Guru**** 1862020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133307/tps7a33-table-2-in-the-datasheet

器件型号:TPS7A33

您好!

我对 TPS7A33的数据表(SBVS169D)中的表2 (建议的共模电压轨电阻)有几个问题。

当 R1 = 0 Ω 且 R2 =开路情况时、该表显示 VOUT =-1.171V。  但标称 VREF 值应为-1.175。
为什么 VOUT -1.171V 而不是-1.175V?

对于其他 VOUT 收银器、我无法理解如何计算标称精度值。

例如、VOUT =- 3.3V 情况。

计算出的 Vout 为:1.171 *(200K + 110K)/110K = 3.3000909V。 然后、9.09e-5/3.3 * 100 = 0.00275%
当为 VREF 使用1.175V 电压时、 1.175 *(200K + 110K)/110K = 3.311363636。 则0.011365/3.3 * 100 = 0.34%

两者都不是0.13%。

NOMINARL 精度来自哪里?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我不确定 Vout 短接到 FB 的原因是为什么为1.171、这似乎是器件数据表中的印刷错误、正确的做法是、通过将 VOUT 短接至 VFB 并打开 R2、VOUT 将调节至 VREF =-1.175。

    对于标称精度计算:

    标称精度是带隙和+-1.5%内部功能部件固有精度的总和、然后 、在 VOUT =-3.3V 的情况下、通过使用0.1%电阻器来计算额外百分比、即0.13%、如上所述:

    因此、对于-3.3V、如果假设在最坏的情况下 R2是高于其指定值0.1%的满值、而 R1是低于其指定值0.1%的满值、则数学计算如下:

    1.175*(200000+110000)/110000 =  3.31136363636

    1.175*(200000*0.999+1100*1.001)/(110000*1.001)=  3.30709517755

    3.3070951775/3.31136363636 = 0.99871096453

    1 -  0.99871096453 = 0.001289033547 = 0.1289%、这四舍五入为表中的2个有效位、最高为0.13%

    另外、R2的值比其指定值低0.1%、R1的值比其指定值高0.1%、这种方法也起作用:

    1.175*(200000*1.001+10000*0.999)/(110000*0.999)=3.31564064

    3.3156406406406/3.31136363636 = 1.00129161419

    1 -  1.00129161419 = 0.00129161419 = 0.1291% 、这四舍五入为表中的2个有效位、最高为0.13%

    此致、

    John