This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:UCD9090-Q1

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127584/ucd9090-q1-ucd9090-q1

器件型号:UCD9090-Q1

我们在系统中使用 UCD9090-Q1器件。 连接涉及启用电压轨并对其进行监控。 电压轨的警告和故障阈值定义为+/-10%。 所有故障操作均被禁用、因此将仅记录故障。 启用的电压轨具有受控的上电斜坡。 斜坡介于3ms 至12ms 之间。 禁用所有监护仪的毛刺脉冲滤波器。 "最大打开"时间设置为无限。  

在上电期间、我们会看到 PMBus_ALERT 偶尔被置为有效。 这仅在加电期间发生。 一旦被清除、即使 在极端负载条件下、警报也永远不会发生、并且警报是正确的、因为我们也在外部监控电源轨。  假设 PMBus_ALERT 置位的唯一解释是、由于缓慢上升、当电源轨超过 UV 阈值时、后续 ADC 采样可能会将电压轨读作低于 UV 阈值、然后再读作高于 UV 阈值。 原因可能是 ADC 中的非线性、定义为+/-4 LSB。  

这种解释是否可以防水?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为它与 UV 无关。 器件仅在达到 POWER_GOD 后电压降至 UV 阈值以下时报告 UV 故障。

    请从 GUI 向我发送系统监视器屏幕的快照。 它可以是其他不同的状态。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此问题已脱机解决。

    此致

    Yihe