This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:过流/短路计时器恢复

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133340/bq77pl900-overcurrent-short-circuit-timer-recovery

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930BQ76942

如果发生过流或短路事件、BMS 将根据下表(从数据表中复制/粘贴)关闭 DSG FET (分别在 FW 设置为1600ms 和900us 时关闭)...depending;

如果过流(或短路)条件降至低于其阈值(分别为85mV 和135mV 最大值)、则在发生其他过流或短路情况时、计时器(最大1600ms 或900us)是否复位为零(0)?  如果是、数据表中是否有这种说明、复位时序是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果超过阈值、 从 BMS 警报接收更新时、指示故障条件已清除的时序/延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您是否正在寻找此器件用于新应用? 如果是、我建议查看 BQ76930/BQ76920或 BQ76942等可用的较新电池监控器之一。 这些器件上提供的材料要多得多。

    根据我对数据表的理解、在电流在整个持续时间内保持在阈值以上之前、故障条件不符合要求。 因此、如果情况再次发生、计时器将从零开始计时。 我没有超出数据表第7.14.1节所述的恢复时序详细信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供 response....great 信息!  这适用于已投入生产多年的电池系统...只是最近某个客户的请求。

    我们正在使用 BQ76942对新设计进行范围界定(并且刚刚收到几个 EVM)。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Barry