This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:默认寄存器值差异

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133169/tps65218d0-difference-on-default-register-value

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218

大家好、

您能否在 D0和 B1之间共享差异表或差异信息默认寄存器值?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132897/tps65218-default-value-on-config1/4204153#4204153

根据上面的线程、除了 CONFIG1之外、D0和 B1之间的一些默认寄存器值是不同的。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、  

    TPS65218D0和  TPS65218B1之间默认值不同的寄存 器只有 CONFIG1 (地址0x13)和 CONFIG2 (地址0x14)。 您在上面链接的上一个主题中讨论了 CONFIG1的差异。 对于 CONFIG2寄存器、D0和 B1版本之间存在一个位差。

    CONFIG2 (地址0x14) B1上的默认值= 0x80D0上的 CONFIG2默认值= 0xC0。 不同之处在于将 UVLOHYS 位设置为0与1。 有关更多详细信息、请参阅每个器件数据表的寄存器映射部分。

    此致、

    Garrett