This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:任何 VCC 快速斜升问题(<0.1ms)

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133208/tusb542-any-issues-to-quick-vcc-ramp-up-0-1ms

器件型号:TUSB542

您好!

您能否告诉我们在 Vcc 快速上升(<0.1ms)时遇到的任何问题/问题?

根据数据表、我们可以找到0.2ms 至40ms 的 VCC 电源斜升要求。  但是、作为系统、我的客户很难满足这一要求。   根据其当前系统的功率规格、快速斜升时间小于0.1ms。   因此、当 Vcc 斜升小于0.1ms 时、他想要任何问题。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San

    您可能遇到闩锁问题、斜升超出 TUSB542规格。

    谢谢

    David