请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54341 大家好、
在数据表中、要获得输出端的5V 标称电压、输入端需要5.2V 电压、输出电流为0.43A。 同样、对于3.3Vout、3A-Iout、所需的最小输入电压是多少?

我希望您能澄清一下。
谢谢!
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、要获得输出端的5V 标称电压、输入端需要5.2V 电压、输出电流为0.43A。 同样、对于3.3Vout、3A-Iout、所需的最小输入电压是多少?

我希望您能澄清一下。
谢谢!
此致、
Marvin
您好、Marvin、
我认为这可以向后计算。 根据5V 数据、最大占空比为97%。 因此、在3.3V 时调节的最小电压为 :3.3V/0.97=3.4V。 但是、需要考虑 MOSFET 压降。 最大 Rdson = 0.187欧姆、因此 最小 Vin = 3.4V +3A x 0.187欧姆= 3.963V。 电感器直流电压可能会增加几 mV (具体取决于其 Rdc)、因此您可以在3A 时获得良好的3.3V 稳压近似最小 Vin。
希望这能澄清。
谢谢、
Youhao