This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:如何为电容更高的电路供电?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1, TPS7A20, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132770/lp5907-q1-powering-a-circuit-with-higher-capacitance

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A20LP5907

您好!

我们有一个围绕成像传感器构建的电路、制造商建议模拟电源轨上的总分布电容约为140uF。 我们打算在  这些电容器的上游放置一个220R @ 100MHz 铁氧体磁珠。 LP5907-Q1 LDO 是否 能够与高电容/串联电感的组合配合使用、或者浪涌电流是否确实是一个问题?

非常感谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP5907-Q1的数据表建议使用1uF ~ 10uF 范围内的输出电容器。 也就是说、当 COUT ≈140uF 时、它不会工作/保持稳定;我只是没有任何数据要共享、所以我不知道它是否会工作。 因此、我不建议在此应用中使用 LP5907-Q1。  

    关于铁氧体磁珠的问题、我的理解是铁氧体磁珠将连接到 LDO 输出、然后在铁氧体磁珠之后是输出电容所在的位置。 是这样吗? 如果是这样、我会担心浪涌电流会导致输出端出现较大的电压尖峰。 这一结论并非 LP5907-Q1所特有;我认为铁氧体磁珠不应在任何 LDO 的输出电容器之前连接。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    非常感谢您的快速回答!  
    图片显示的是千个字、那么下面是所述电路的摘录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 配置看起来比我想象的要好、但我仍然担心流入额外电容器组的浪涌电流会导致启动期间出现较大的电感尖峰。 具有软启动功能的器件确实有助于缓解此问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    足够公平。 那么、我认为 TPS7A20等 IC 非常合适吗? 数据表中提到的输出电容高达200uF。

    谢谢、此致、
    Emil-Radu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS7A20会更好。 实际上、TPS7A20是 LP5907的新一代替代产品、太棒了!

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷,非常感谢!  

    周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你也是!