This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池电量监测计选择问题

Guru**** 1821350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, BQ27Z561, BQ35100, BQ34Z100-G1, BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131649/battery-gauges-selection-questions

主题中讨论的其他器件:TPS61099BQ27Z561BQ35100BQ34Z100-G1BQ27Z746

您好!

我的客户有一个 LTO 电池单元、他们希望能够放电到尽可能低的水平。 我有两个问题:

  • 我们产品系列中的哪个监测计具有最低的 VDD? 这不是参数表中可排序的内容、因此不容易找到。  
  • 我们的产品系列中是否有任何监测计、您可以将监测计的 VDD 与测量电池的模拟前端分开?
    • 这将允许使用小型升压转换器、例如 TPS61099、该转换器可在低至0.7V 的电压下运行、从而 通过深度放电的电池为监测计供电

谢谢!  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    最低电压是采用2V 低电压电源的最新电量监测计(BQ27Z46、BQ27Z561)。

    如果您想使用单独的电源、我们的大多数监测计都具有独立的 VDD 引脚、而 VDD 不是感测线路、请注意 DS 中可能链接到 VDD 的任何其他参数、如上拉电阻或阈值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您是否曾遇到过客户已成功将升压转换器用于电 源引脚、然后测量电池电压以降低电压而精度没有任何问题的应用? 如果可能的话、这可能会带来许多监测机会。  

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    只要监测计通电并且 CHEM ID 与电池匹配以获得较低的电压、精度就不会受到影响。 我所指的具有独立 Regin (VDD)输入的主要监测计是 BQ34Z100-G1和 BQ35100。 任何具有保护功能的监测计都可能无法实现、因为我们使用 VDD 作为某些栅极驱动控制的基准。 但是、在堆叠或具有单独 VDD 和感应线路的单节电池监测计的顶部、对运行的影响应该更小。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    客户正在为1S 应用寻找我们的最新 BQ27Z746器件、其中的电池可以完全放电而不会损坏。 看看容量曲线、下面的可用能量、比如0.7V、非常少。 但是、即使能够从2.0V (我们的最小 VDD)变为1V、也能让它们使用更好的电池容量。

    通过查看 BQ27Z746的绝对最大值表、可以看到任何其他引脚电压都不依赖于 VDD、而 EVM 具有跳线、可以轻松地使用单独的电源。 您是否看到以这种方式使用此器件的问题? 我想提供升压转换器 EVM 和 BQ27Z746EVM、并让它们进行原型设计-但在这样做之前、我想知道我们是否看到以这种方式使用 BQ27Z746器件存在问题。

    一如既往的感谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我认为这可以正常工作、这是一个相当新的器件、因此我们没有任何示例展示此用例。 我唯一看到它可能影响的是基于硬件的零电压充电功能、它使用 VDD 作为基准、因此在这种配置下、可能不支持零电压充电。

    他们希望在低至0.7V 的电压下使用哪种化学 ID? 或者他们是否希望对电池进行特性描述?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    它是一个自定义 LTO 单元,我们正在尝试确定 Chem ID 或是否需要创建一个。 感谢您指出零电压充电不起作用、我没有意识  到此功能是在 VDD-VSS 上启用的、而不是在 VBAT-VSS 上启用的。 我不确定 LTO 电池是否需要任何特殊的零电压充电、但会将此问题传达给我的客户。 我 现在将关闭此主题。  

    John