This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:TPS782的静态电流

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130381/tps782-quiescent-current-of-tps782

器件型号:TPS782

大家好、

我们遇到了 TPS782、尤其是  TPS78228DDCR 的一些问题。 我的产品适用于水表器件、它在器件睡眠时需要非常低的电流。

我们正在生产  中、我们发现 TPS78228DDCR 的静态电流远高于 TI 的规格(~25uA、而不是1uA)。

我们通过测量板载电流进行了测试、仅具有 TPS78228DDCR IC、无电源、无其他组件。 我在输出电流为0mA 时测量 GND 引脚电流、如 TI 的规格。

我恐怕我们的方法在某个地方失败了。 我真的想知道测量 静态电流的确切方法。

此外、TI 的规格没有提到 IQ 静态电流的范围、这使得我很难确认测试结果。

希望大家能帮我解决这个问题。

随附的 TI 规格图片:

76e7370e02c7c7999ed6.jpg

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    您能否向我展示如何测量 IQ? 此外、您能否共享原理图? EN 引脚上是否有电阻器?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:
    我们只测量板载 IC、不测量电阻器。 您可以在我发送的视频中看到。
    希望您能尽快回复。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    感谢您分享。  

    测量 Iq 的方法之一是测量从 Vin 到 GND 的电流、这是测量电流还是测量 Vout?

    我看到 PCB 被标记为"IC Old (旧 IC)"和"IC new (新 IC)"、而对于标记为"老 IC (旧)"的 PCB、其读数为0.4uA、这两个板和/或 IC 之间的区别是什么?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    是的、我们在输入电压下测量了 Iq。

    PCB 没有不同、只有 IC 不同。 我们在4个月前购买了 IC、而 IC 在1个月前才推出。 因此、我想知道 IC 的质量是否没有变化、我们测量的方法可能是错误的。 我想确认这一问题的根源是什么。

    然后、如果问题来自不合格的 IC、您能帮助我解释是什么导致 IC 质量下降?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    方法正确、使用串联的 DMM 测量从 Vin 流向 GND 的电流应该足以测量 IQ。

    为了清楚地说明这一点、旧款是 TPS782、新款也是 TPS782。 这两款器件都是从同一个来源购买的?

    您是否尝试过 ABA 交换? 也许只是把旧换新,把新换旧? 我想知道是否发生了泄漏、以及是否重新焊接和/或清洁导线。 电路板在视频中看起来不错、但仍可能有一些残留物。 此外、这是新批次中唯一经过测试的器件、还是其他器件经过测试并显示相同的 IQ?  

    第一个器件的读数接近.5uA IQ:

    由于制造和测试应该是相同的、因此性能不应发生任何变化。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的关注!

    确切地说、我们是从相同的来源购买 TPS782、只是在不同的时间购买的。

    我们已经换用了新旧 IC、测试结果没有变化。

    我们使用的板是新板。 您可以在本视频中看到。 我们还尝试使用旧板、但结果相同。

    我们还测试了所有卷带(我们以5卷带的方式购买了15kpcs)、所有卷带的结果都相同。

    我们无法解释这个问题、因为测试结果总是正确的。

    如果可用、我们可以向您发送一些用于测试 Iq 的新 IC。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    不用客气。  

    我假设这些器件与旧 IC 一样小心处理、对吧?  

    除非器件损坏、否则 IQ 没有任何变化的原因。 我们会筛选出任何不符合规格的器件、然后我们会收到通知。  

    在向我们运送样片之前、您能否与我分享这5卷带的批次信息? 我想查找这些批次的任何日志文件。 感谢您分享这些信息并保持耐心。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

    我附加了两张新老的照片。  

    新: z3707711338242_b41e000c5f2c1762ca74884a88a8c4ce.jpg

    OLD: z3707715185057_6f490fa751d7a15937dad638883381d3.jpg

    我不知道为什么要删除新批次的批次信息。 在我们收到之前已将其删除。

    请帮我检查您是否可以。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    感谢您与我们分享此信息。  

    在批次和 TKY 信息上划痕已经非常可疑。  

    我查看了旧器件、能够跟踪我们数据库中的信息、这些器件是 TI 合法提供的。  

    但是、我查看了新器件的密封日期、我注意到它显示为06/27/21。 我查看了2021年制作的所有批次、2021年5月至6月期间没有任何器件。 遗憾的是、这似乎表明这些器件不是合法的 TPS782器件。  

    请访问 反假冒|质量政策和规程|质量和可靠性|德州仪器 TI.com 并填写  假冒产品验证表。 请确保在填写此表格时、您将获得设备顶部和底部的优质信息、以及收货信息的副本/图片以及这些设备的来源。  

    最棒的  

    Edgar Acosta