This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:有关效率的问题(在第1页的 eff vs freq 图上做出的假设)、以及如何选择输出电压为12V 的 Cout、CFF 和 RFF

Guru**** 2767485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133206/lm61460-q1-questions-on-efficiency-assumptions-made-on-eff-vs-freq-plot-on-page-1-and-how-to-select-cout-cff-and-rff-with-a-vout-of-12v

器件型号:LM61460-Q1

E2E、

1、 该规范第1页的效率与频率间的关系图是什么损耗?

我想知道该图是假设仅存在导通和开关损耗(无电感器损耗)、还是导通、开关以及一些标准/典型直流和高频电感器损耗。

2. 当输出电压为3.3或5V 时,该规格建议使用大量器件。

当 Vout = 12V 时、TI 是否推荐 Cout、CFF 和 RFF 的器件/尺寸?

虽然我不知道如何调整 CFF 和 RFF 来优化系统的环路增益(fc、相位裕度)、但我可以根据标准降压 Cout 公式来调整 Cout 的大小。

一个相应的“快速启动”指南将会很好。

电源设计器不提供任何帮助、并在规格为6A 时将输出限制为4A。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、  

     数据表首页显示了效率与负载电流间的关系。 通过测量电感器之后的输出电压和输出电流来获取效率、因此在总体效率测量中应考虑这些损耗。

    请使用 LM61460-Q1产品文件夹中的 Webench 设计器工具对不同的输出电压进行仿真。  

    此致、

    Jimmy