This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:抖动

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133182/ucc21750-jitter

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: ISO5452

请告知我们此器件的最大抖动信息。

1。

最大抖动@上升沿:

最大抖动@下降沿:  

客户检查了该器件的波形、发现抖动约为2ns。

此致、

库拉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    感谢您关注 UCC21750器件。 我也看到了您关于 ISO5452的另一个问题。

    我们没有"上升/下降时间抖动"规格、也没有测试。 该规格适用于特定负载[10nF]的上升和下降时间、如数据表中所述。 最好了解 抖动是否是 您当前应用的关键规格。 您可以分享更多详细信息吗?

    谢谢

    Sasi