This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:NR/SS 引脚上用于选择电容器的最大电压

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133308/tps7a33-maximum-voltage-on-nr-ss-pin-for-the-capacitor-selection

器件型号:TPS7A33

您好!

我的客户正在对 TPS7A33电路进行解压、需要 NR/SS 引脚上的最大电压来为此引脚选择电容器。
请告诉我吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    NR/SS 引脚的电压与内部基准电压相同。 因此、NR/SS 上的最大电压是 VREF 上的最小电压、VREF (min)=-1.192V。

    此致、

    Nick