This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:TR 时间

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133190/tps22913-tr-time

器件型号:TPS22913

大家好、  

您能在以下条件下帮助测试或进行仿真吗? 最好通过仿真提供最大/最小值。  

COUT=3.1uF、Iout=20mA、Vout=1.8V。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     请联系 e-higgins@ti.com 以获取此请求。  

    我还需要知道您的客户是使用 TPS22913B 还是 TPS22913C、以及  器件输入端的电容。  

    此致、  

    Elizabeth