This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VDD5和 VCC33电流消耗和上电顺序

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133251/hd3ss3220-vdd5-and-vcc33-current-consumption-and-power-on-sequence

器件型号:HD3SS3220

大家好、

您能否向我发送 VDD5和 VCC33电流消耗?  VDD5和 VCC33 上电序列是否有一些要求?

BRS、

豪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC33为0.6ma、VDD5为0.1ma。

    VDD5必须在 VCC33之前至少2ms 保持稳定。

    谢谢

    Brian