主题中讨论的其他器件:BQ76930、
您好!
我想问为什么没有警报、但 DSG/CHG 关闭

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
启用后、AFE_XRDY 警报确实会被报告。 但我没有找到原因。
2.为什么 CELL4在添加 D7后拉低电压?
3.随附的图片显示了每个点的电压读数值。
4.TS1/TS2、每1.9S 将有超过1.3/50mS 的电压。
由于 BQ7693003的 REGOUT 为3.3V、我切断了 BQ76930的 REGOUT。 BQ78350的 REGOUT 是2.5V 外部电源。



您好、Jingming、
该线程可能有助于调试 XREADY 故障:
也许您可以分享您的原理图、以便我了解 Cell4测量可能会发生什么情况?
本视频可能有助于查找常见的原理图问题 :https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
此致、
Matt
您好、Jingming、
原理图看起来不错。 不过、我不确定我是否理解 R78。 最低电芯的底部通常应连接到 VSS。
从 TS 引脚上移除电容器也是一个很好的实验、以查看这是否会产生任何差异。 我认为这些电容器的电容值很好、但最好验证这些引脚上的电荷没有问题。
我在布局中看到的一个问题可能会导致 XREADY 故障-如果 VCX 和 BAT 的走线连接到滤波器之前的引脚、滤波器组件将不够有效。 因此、走线首先到达1k 和10uF 组件、然后路由到器件引脚非常重要。 这是需要检查的东西。
此致、
Matt