This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:如何设置突发模式编程?

Guru**** 2668425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403, TL431, PFCLLCSREVM034, UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124040/ucc256303-how-to-set-burst-mode-programming

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403TL431PFCLLCSREVM034UCC25630-1EVM-291

您好!

 

我正在使用 UCC256303设计电源系统。

我想确定 LL/SS 引脚的电阻(RLLUPPER 和 RLLLOWER)。

UCC256303的数据表已编写(54页)、

"删除 RLLUpper。 这样、VLL 电压达到其最小值0.7V、这由内部电路设计决定。 然后将负载电流调整到所需的突发模式阈值负载电平、并确保功率级在此情况下不会突发。"

 

我删除了 RLLUPPER、但我的 CNA 找不到 RLLLOWER 的值。

如何确定 RLLLOER 电阻?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我应该选择这个电阻值(RSSDown (222-580欧姆))吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    我建议使用设计计算器查找 LL/SS 电阻器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc634

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

     

    我使用了设计计算表、但只能在最大和最小输入电压中写入 V10k 电压值。

     

    我了解如何使用这些步骤来设计 UCC256303数据表中的 LL/SS 值。

     

    kΩ kΩ 在反馈光耦合器发射器和接地端之间插入一个10k Ω 电阻器。(假设在10k Ω 电阻器上测量的电压为 V10k。)

    移除 RLLUpper。 (这样、VLL 电压达到其最小值0.7V、这由内部电路设计决定。)

    ③然后将负载电流调节到所需的突发模式阈值负载电平、并确保功率级在此情况下不会突发。 (例如、10%负载是所需的突发模式阈值电平。 在满负载条件下为10A 时,将负载电流设置为1A。)

    设置负载电流后、将输入电压更改为两个不同的电压、并记录两个不同的读数(V10k、VBLK)。 (VBLK 可直接从 BLK 引脚测量。 )

    ⑤然后、根据公式70和公式71、可以求解 RLLUpper 和 RLLLower。

     

    此步骤是否错误?

    我想在②的阶跃中找到 RLLLOWER 值

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    首先、我们强烈建议使用我们的最新一代 LLC 控制器 UCC25640x、与 UCC25630x 相比、该器件的功能得到了显著改进。

    RSSdown 在芯片内部。 它与突发模式阈值设置电阻器无关。

    要设置突发模式电阻器、您需要按照所述的步骤操作。

    [引用 userid="504270" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1124040/ucc256303-How-set-burst-mode-programming/4169937#4169937"]

    kΩ kΩ 在反馈光耦合器发射器和接地端之间插入一个10k Ω 电阻器。(假设在10k Ω 电阻器上测量的电压为 V10k。)

    移除 RLLUpper。 (这样、VLL 电压达到其最小值0.7V、这由内部电路设计决定。)

    ③然后将负载电流调节到所需的突发模式阈值负载电平、并确保功率级在此情况下不会突发。 (例如、10%负载是所需的突发模式阈值电平。 在满负载条件下为10A 时,将负载电流设置为1A。)

    设置负载电流后、将输入电压更改为两个不同的电压、并记录两个不同的读数(V10k、VBLK)。 (VBLK 可直接从 BLK 引脚测量。 )

    ⑤然后、根据公式70和公式71、可以求解 RLLUpper 和 RLLLower。

    [/报价]

    您需要记下相同负载下 BLK 引脚电压和10k 欧姆电阻两个不同的读数(例如:1A)。

    那么、从等式70中、您有两个等式和2个未知方程。 因此、您需要解出这些方程来获取 RLLUPPER 和 RLLLower 值。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

     

    感谢您向我介绍 RSSdown。

    遗憾的是、由于经销商缺少组件、很难获得 UCC256403。

     

    我执行该步骤并在步骤③中停止。

    删除了 RLLUpper 并将负载电流调整为所需突发模式阈值负载电平(48V/500mA (5%))。

    但是、该电路始终在突发模式下工作。

     

    根据以下 E2E 设计支持,我更改了 VCR 电容和 FB 光耦合器的串联电阻,但结果不好。

    e2e.ti.com/.../ucc256303-skipping-pulses

     

    我按如下方式设置 FB 规格。

    FB 光耦合器使用 TLP291 (GB)。 (CTR = 100~400%)

    U1= TL431BI、Vo=48V (目标)

    R_f=15k Ω、R_FL =560 Ω、RUP=71.2k Ω(47k+22k+2.2k)、RLOW=3.9k Ω、RV=12k Ω、 CV=47nF

      

    其他值由以下设计计算表计算得出。

     e2e.ti.com/.../20220809_5F00_UCC256303_5F00_fo_3D00_200k.xlsx

     您能否帮助我们了解控制器为何无法退出突发模式?

    我们还可以忽略其他内容吗?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

     

    我更仔细地检查了电路。

     

    我将 RF 从15k Ω 更改为47k Ω。

     

      我参考《UCC25630x 实用设计指南》在 RVCC 和 FB 引脚之间添加了一个旁路电路。

     

    e2e.ti.com/.../4300.UCC25630x-Practical-Design-Guidelines.pdf

    我选择了以下值。

    电阻器:R=4.7k Ω,

    Zenner 二极管:VZ=6.2V (KDZV6.2B)

     

    因此、我能够删除突发模式、但输出电压已变为60V。

    我将输出电压设计为48V。

     

    您能帮我们如何清除目标电压并同时删除突发模式吗?

     

    我认为我需要重新设计 FB 电路。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    反馈电路的快速通道是否连接到 Vo 或齐纳二极管(VDD)?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    "反馈电路的快速通道"是否意味着上图中的"连接到 VDD 或 Vo"点?

    如果正确、我们连接了反馈电路和 Vo 的快速通道。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    如果没有齐纳二极管 、则不应将48V 输出连接到 TL431、因为该器件的绝对最大阴极电压为37V。

    因此、请确保按如下方式连接齐纳二极管。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    感谢您找到我的设计错误。

    我会立即尝试一下。

    但是、我有疑问和要求。

    1. 您告诉我 TL431和齐纳二极管、但我无法理解 TL431与 输出电压 异常之间的关系。

    您为什么认为这会解决这个问题?  我希望您告诉我这一点。

    2.我之前发送的计算表是否有其他问题?

    以下是其他结果。

    当输出电压为60V 时、通过示波器确认阴极电压为32.5V。之后、阴极电压变为恒定的2.5V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    以下波形应能让您更好地了解 为何应在快速通道中使用齐纳二极管。

    这些波形取自位于 https://www.ti.com/lit/zip/slum684上的仿真文件(输出电压调节为12V)。

    在这里、您可以观察到、在启动期间、VK1两端(阴极)的电压跟随输出电压、直到基准引脚电压达到 Vref (2.5V)(在您的情况下对应于~48V)。 因此、这确实会超过分流稳压器的建议阴极电压、并将其销毁。

    因此、您需要连接齐纳二极管、如上一篇文章中所示。 这将限制启动期间 TL431上的最大电压。

    我认为以上解释回答了您的两个问题。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    也许我已经能够解决这些问题。

    感谢您帮助解决此问题。

     

    我 kΩ 了反馈光耦合器发射极和接地之间的10k Ω 电阻器电压。

     

    因此、最大电压= 2.58V、最小电压=-2.68V、RMS 电压= 1.27V。

    (输入285V 输出48V/600mA)

     

    我将在 5%负载(48V/600mA)下设置突发模式阈值。

    应使用哪个值来计算 LL/SS 引脚的电阻?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    您能否与我分享您的原理图。 我希望 V_10k 始终为正、因为 FB 引脚始终提供电流。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    我发送原理图和计算表。

    请检查这些内容吗?

    e2e.ti.com/.../20220819_5F00_UCC256303_5F00_Design-Calculator-.xlsx

    e2e.ti.com/.../8836.20220819_5F00_LLC_2D00_schematic.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    我已经介绍了您的原理图。

    除了在次级侧添加齐纳二极管外、我还想再提出一个建议。

    您可以进一步调节 VCR 电容器、使额定负载的 VCR pk 到 pk 可以是5V、而不是4V。 当转换器在较低的功率范围内运行时、该电压应增加 VCR pk 至 pk 电压。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

     

    我更改了 VCR 电容器、VCR pk-pk 可以为5V。(C32:2460pF→1970pF)

    但是、它并没有得到改善。

    我想我会降低输出功率并增加 VCR 电容器。

     

    我参考以下数据回顾了 FB 电路设计。

     e2e.ti.com/.../slua836a.pdf

     

    另外一天、发生了输出电压异常。

    我认为这是由于 R33过大或 R34过小。

     

    我认为以下计算:

    I_R34=VF/R34=1.25/560=2.2mA (VF:光耦合器的正向电压)

     

    由于激活光耦合器需要2mA 电流、因此我们假设输出电压已达到60V。

    Vout=R33*(I_R34+I_diode)33k*2.2m72.6V

    VOUT72.6V

     

    因此、当 R34更改为10k Ω 时、输出电压变为48V、但已重新生成突发模式。

    I_R33 =(48-VF-Vref)/R33=(48-1.25-2.5)/33k=1.34mA (Vref= U5的正向电压)

    I_R34=(VF/R33)=1.25/10k=0.125mA

    I_R33-I_R34=1.2mA

    I_diode =1.2mA

     

    这种思维方式是否正确?

     

    您能告诉我们您是如何设计 FB 电路的?

    您还想告诉我们我应该注意的一点吗?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    明天我将对你作出答复。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    以下是我为反馈设计所遵循的方法:

    将 WL 置于502rad/s 附近

    根据您要添加到环路的相位来确定 Wz 和 WP1。

    WP2是用于消除噪声的高频极点。

    这就是我确定反馈组件的方式。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    光耦合器的集电极电流设计为多少?

    UCC25630x 和 UCC25640x 的数据表显示为"IFB>Iopt"。
    但是、当我使用 UCC25630-1EVM-291和 PFCLLCSREVM034计算时、我觉得"IFB>Iopt"是不可能的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    对于 UCC25640x、光耦合器的集电极电流需要为 IFB 最大值、为164uA (当 FB 被钳位时、由内部电流源提供82uA 电流、并且减少82uA 电流将由 FB 内部电流源提供)。 如果是30x、您可以考虑相同的164uA 值 (82uA 由内部电流源供电、剩余 电流由外部齐纳钳位电路供电)

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

     

    我调节了 FB 电路、使 FB 电压至少为4V、但我还无法释放突发模式。

     

    因此、我们获得了 SIMPLIS 并通过仿真分析了电路。

    从 TI 网站下载了 UCC256303的 SIMPLIS 模型、但检测到以下错误。

     

    ***错误***(UCC256303_SIMPLIS_TRANS.net;138):解密失败:无法解密数据。

    ***错误***(UCC25640x 模拟测试 Bench.net;135):解密失败:无法解密数据。

    e2e.ti.com/.../slum601.zip

    e2e.ti.com/.../slum684.zip 

    我是否需要执行任何操作来运行仿真?

    此外、这些仿真在 SIMPLIS_ELEMENTS (Demo)中是否不可行?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    您不能在 Simplis 元素上运行这些模型。 您需要具有完整版本的 simplis 才能运行这些模型。  

    此致

    曼尼甘塔 P