This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:如何改善负载瞬态

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133233/tps55289-how-to-improve-the-load-transient

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好、TPS55288和 TPS55289支持团队

下面是 TPS55288和 TPS55289的负载瞬态、该瞬态从数据表中捕获。 TPS55289的负载瞬态电平是 TPS55288的两倍。 是否有办法改善 TPS55289的负载瞬态? 目标电平与 TPS55288相同。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    原因是 TPS55288 EVM 使用220uF 的 Cout、而 TPS55289 EVM 使用100uF 的 Cout。

    TPS55289负载瞬态可通过更大的 Cout 和更好的环路补偿参数进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack、

    我明白了。

    谢谢

    TAMIO