This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:请求压降曲线

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133221/tps65263-q1-request-dropout-curve

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65265

大家好、

TPS65263-Q1和 TPS65265的压降电压是多少伏? 我们是否有以下曲线之类的测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury、

    感谢您的联系。 您能否告诉我们客户的输入电压/输出电压/电流。 我可以检查 TPS65263-Q 和 TPS65265是否可以满足要求。 如果您需要、我们还可以根据 EVM 基准测试结果检查并提供此曲线。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    感谢您的快速回复。

    从客户的角度来看、输入为5V、预期输出为3.9V、您能帮助检查 TPS65263-Q1和 TPS65265的情况吗?

    BRS、

    豪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Haury、

    它们可以支持。 谢谢!

    如有任何不清楚的情况、敬请告知。

    BRS

    卢西亚