This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:VNEG 输出电流限制

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132657/lm36274-vneg-output-current-limit

器件型号:LM36274

大家好、在数据表中、有以下内容

存在最大输出电流和电流限制、这有何差异?  根据我的理解、最大 Iout 是 Vout 可以保持为目标 Vout 的 Iout、并且在 Vout 降至阈值时测试电流限制、对吧? 如果是、获得电流限制的测试条件是什么? 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为您对最大输出电流和电流限制的理解是正确的。

    我需要对电流限制的测试条件进行进一步分析、然后将发送回复。

    BR

    Patrick Yao